This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A-Q1:最短自举充电时间

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833006/ucc27211a-q1-minimum-bootstrap-charge-up-time

器件型号:UCC27211A-Q1

尊敬的先生/女士:

我是否可以知道使用0.1uF 电容器的 UCC27211A-Q1 HSD 的最短自举充电时间是多少?

我在数据表中的任何位置都找不到它。

此致

Wilson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    感谢您关注 UCC27211A-Q1。 自举电容器的自举充电路径为从 VDD 电容器通过自举二极管到 HB-HS 电容器。 此外、通过低侧 FET 的 HS 也是充电路径。 因此、BOR 二极管电阻加上低侧 FET 导通电阻和自举电容器会产生时间常数。 T= Cboot x (Rd + Rdson)。 自举二极管电阻为0.5欧姆、自举电容为0.1uF。 如果我们假设 Rdson 为0.1欧姆、则时间常数为 t=0.1uF x 0.6欧姆= 0.06us、以达到充电电压的67%。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Richard。