This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:P.27上的数据表启动和关断波形图50

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833150/tps62840-datasheet-start-up-and-shutdown-waveform-on-p-27-fig-50

器件型号:TPS62840

数据表 P.27中有启动波形图50。

为什么从 EN 变为高电平到 Vout 上升有超过10ms 的延迟?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei San、

    您可以观察到、图48和50之间的差异是、VIN 已设置、然后对于图48、EN 打开。

    对于图50 VIN 和 EN 连接在一起的情况、系统需要更长的时间才能进行器件启动开关。

    非常感谢您的宝贵反馈!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian-San、

    感谢你的答复。

    根据您的回答、我可以了解需要多个内部设置时间、从 VIN 添加到内部电路开始工作为止。

    您会告诉我该设置时间值吗? 它大约是10ms 吗?

    通过 EN 控制的启动延迟位于数据表 EC 表(200us)中。

    此致、
    Kohei Sasaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei San、

    您可以在数据表中看到典型曲线、因此可以放心地说、您可以预期设置时间值为10ms。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian