This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:TPS25200

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869055/tps25200-tps25200

器件型号:TPS25200

您好、先生、

下面是 TPS25200输出电压钳位规格、其最大电压为5.55V。

我们的要求低于3。谢谢。

  1. 您能否提供5.5~5.55V 输出电压钳位的数量百分比?
  2. 是否有任何引脚对引脚 IC 的输出电压钳位低于5.5V?
  3. 是否可以仅提供5.25~5.5V 的输出电压钳位?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能否分享您的应用要求和用例详细信息?

    是否可接受过压切断? TPS2594x 可提供可调节 OVLO 保护。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    有更新吗?

    您是否已检查 TPS2594x 的适用性?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我要关闭此主题。 如果您有任何后续问题、请告诉我。

    BR、Rakesh