This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710EVM-001:特定输入电压范围内的输入电源电流浪涌

Guru**** 2769045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857472/lmz31710evm-001-surge-in-input-supply-current-for-specific-input-voltage-range

器件型号:LMZ31710EVM-001
主题中讨论的其他器件:LMZ31710

您好!

我的应用需要5.25V 的输出电压、输入电压范围为6V 至8.4V。 我使用 LMZ31710 EVM 产生5.0V 的输出电压(1.0MHz 时的 Fsw 选择)来评估模块。 我已使用电源扫描输入电压并监控消耗的输入电流。 6V 时的标称输入电流为~4mA。 当我逐渐增大输入电压时、输入电流在7V 时突然增加到接近30mA、并继续在该范围内上升到8V、然后在8.6V 时开始下降到6mA。是否有对此电流浪涌的解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您的应用中该5/5.25V 输出上的标称负载电流是多少?

    我相信、当您改变输入电压时、您看到的是器件进入和退出 Eco-Mode 或脉冲跳跃模式。 此脉冲跳跃或 Eco-Mode 是一项功能、当峰值开关电流保持在低于特定阈值时、器件脉冲在轻负载时跳过。 可能是电感电流斜率随 Vin 的变化以及阈值本身随 Vin 的变化、使得在6Vin 和8Vin 以上时、器件为脉冲跳跃(减少输入电流)、 但在中间范围内、器件不处于跳过模式(具有更多的开关脉冲并消耗更多输入)。

    您可以通过探测 EVM 上的开关节点(PH 节点)接地来验证工作模式、以查看器件的开关行为。 EVM 上有外露的测试点孔、您可以在其中使用弹簧/猪尾法探测该节点。 在脉冲跳跃模式下、您将看到器件向上投射几个脉冲、然后在再次切换之前保持非切换状态一段时间。 在正常开关中、您将看到稳定的开关脉冲流。

    如果您的标称负载电流足够高、器件可能永远不会在脉冲跳跃模式下运行、当您将6V 至8.4V 范围内的输入电压更改为6V 时、您将不会看到类似这样的开关行为发生变化。

    此外、该器件通常与12V 总线输入搭配使用以提供5V 输出、并且在将输入电压改变为此12V 值时、即使没有负载、模式也没有变化。