This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:UCC28634DR 交流/直流设计

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832983/ucc28634-ucc28634dr-ac--dc-design

器件型号:UCC28634

 尊敬的先生/女士:

我们将在 交流/直流 @85V-265V 至 48、1A 的应用中使用 UCC28634DR 设计。

请确认继续此设计。

谢谢、此致

Gangadhar P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gangadhar P、

    感谢您关注 UCC28634。 是的、此器件将能够满足您的设计要求。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben Lough、

    感谢 您的回复...  

    此致、

    Gangadhar P