This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:无法在 Mathcad 中打开.mcd 文件。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857727/bq78350-r1-cannot-open-mcd-file-in-mathcad

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

我无法打开 sluc042中提供的文件 CEDV6_16_init_2000.mcd。 我从以下链接下载了该文件

http://www.ti.com/tool/MATHCAD_CEDV_SOFTWARE#supportandcommunity

我在 Mathcad 的 file>open 选项中尝试了它,但它显示了一个错误,说不支持文件类型

我从 Mathcad 打开窗口看到的扩展名为.mcdx 或.mctx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansul、

    在线 GPCCEDV 是生成 CEDV 参数的推荐工具。 很久以前、在这个工具可用之前、Mathcad 工具就已经可用了。 由于许多客户没有 Mathcad 许可证、因此创建了在线工具。

    较新版本的 Mathcad 不支持.mcd 格式。 我认为、如果您在 Mathcad 论坛上搜索、可以通过一些方法将.mcd 转换为更新的格式。

    此致、

    Matt