This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61150A:PWM 信号

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868004/tps61150a-pwm-signal

器件型号:TPS61150A

尊敬的 TI:

我的客户遇到 TPS61150A 问题。

独立施加 PWM 信号会导致 IOUT 压降(0.5V)。

请参阅以下波形。

如果连接了 SEL1和 SEL2并且施加了一个信号、则不会出现压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

      我不清楚你的问题。 您能否与我们分享您使用上述问题测试的原理图?  

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已附上原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      此测试的输入电压是多少?

      由于器件中有下拉电阻器、请移除 R284和 R113。

      观察到压降时、您的测试过程是什么?

      "如果连接了 SEL1和 SEL2并施加了一个信号、则不会出现压降。"

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    输入电压为3.3V。

    SEL1和 SEL2的连接方式如下图所示。

    :连接 SEL1和 SEL2时,如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

       执行独立测试时、两个 PWM 信号之间的相位如何?

       在进行独立测试和一起测试时、您是否测量了每个通道的输出电流? 您在执行测试时是否发现任何电流变化?

       由于对于我们的 LED 驱动器、我们要做的是使输出电流保持恒定、并且由于您使用 PWM 调光、因此可能会出现一些电压瞬变、但如果输出电流保持不变、这是可以的。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    相位大约为60度?

    请参阅以下波形。

    它需要180度吗?

    º μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    相位大约为60度?

    请参阅以下波形。

    它需要180度吗?

    º μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

      否、相位不重要、您是否检查了输出电流? 当您在这两个 PWM 信号之间更改相位时、这是正确的吗?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已经检查了将输出电流从10mA 降低到2mA 的情况。

    PWM 频率:20kHz

    占空比:55%。

    您提到了移除下拉电阻器(4.7K)。 TPS61150A 有一个内部下拉电阻器。

    该电阻器是否会导致此问题?

    25 / 5000

    소스 TTS
    복사하기 μ A
    필기인식기 μ A
    번역하기 μ A

    자동완성 μ A

    这是否会导致此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mason、

      这取决于 PWM 信号引脚的输出阻抗、它可能会影响信号振幅、但我还建议您使用不同的 PWM 信号连接来测量输出电流。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您能否猜测 PWM 连接降低输出电流的原因?

    移除电阻不能解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

      很抱歉、我不能猜到原因是什么、您能做更多的测试并更详细地检查一下、谢谢。

    此致

    肖恩