This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:75mA/100mA 电流的等效器件

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857643/tps7a4001-equivalent-part-for-75ma-100ma-current

器件型号:TPS7A4001

尊敬的先生:

您能否建议使用最大输入电压100V 和输出12V/电流最小75mA 或更高的任何类似器件。

工作温度范围为–40°C 至125°C

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nesh、

    今天、我们针对这种更高的电压和电流拥有的唯一器件是 TL783。   

    75mA 是标称电流还是峰值电流要求? 如果峰值、是否有关于占空比和持续时间的想法?

    请告诉我您的想法。

    此致、