This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:如何将 EEPROM 重置为出厂默认值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857307/tpsm846c23-how-to-reset-eeprom-to-factory-default-values

器件型号:TPSM846C23

你(们)好

是否可以将 TPSM846C23重置为出厂默认设置? 无论是在数据表中还是在 Fusion Digital Power Designer 中、我都看不到任何相关内容。

此致、
Karol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karol、

    我已链接 了由我们的应用工程师之一创建的视频、该视频介绍了如何使用 Fusion Digital Power Designer GUI。 在视频的2分钟35秒标记附近、您将看到具有所有配置选项卡的 GUI。 将出现一个名为"Restore Default All"的表。 这应将其重置为默认编程设置。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢您的回复、但我想澄清一点-数据表描述了两个命令、它们看起来与图片中指示的按钮非常相似- STORE_DEFAULT_ALL (11h)和 RESTORE_DEFAULT_ALL (12h)。  

    RESTORE_DEFAULT_ALL 命令从 EEPROM 存储器恢复所有可存储寄存器设置、而 STORE_DEFAULT_ALL 命令将所有当前可存储寄存器设置作为加电时的新默认值存储在 EEPROM 存储器中。

    我的理解是、如果我执行 RESTORE_DEFAULT_ALL 命令、这将从 EEPROM 中引入参数、这些参数可能已被 STORE_DEFAULT_ALL 覆盖。 或者电源设计器按钮是否以其他方式工作?

    感谢你的帮助。

    此致、
    Karol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karol、

    你是对的。 如果您使用 Store Default 命令覆盖了默认值、则您将使用 Restore 命令恢复这些相同的值。

    我有一个全新的 EVM、并将寄存器导出到此处所附的 xml 文件中。 您可以在配置窗口中使用文件>导入到器件...将此文件导入到 EVM 中。 菜单选项。

    e2e.ti.com/.../TPSM846C23_2D00_TPS546C23-256.0-Address-27-Project-File.xml

    您还可以参阅  数据表的寄存器映射第7.5节、其中提供了每个寄存器的默认值。

    Kris