This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:GDX 输出信号在89KhZ 至115kHz 之间振荡

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832955/ucc28070-gdx-output-signals-oscillate-between-89khz-to-115khz

器件型号:UCC28070

在测试 PFC 控制板时、我只能注意到 GDX 输出信号在89KhZ 至115kHz 之间振荡。  我看到这种情况的方式是、来自 UCC28070 (引脚#14和引脚#17)的 GDX 信号不稳定、很可能会破坏电源开关。  

注:我仅测试 PFC 控制板的信号部分。

问题1:UCC28070 IC 的这种情况是否正常?

问题2:如果这种情况不正常、哪些 IC 引脚可能会导致 GDX 信号在 89KhZ 至115kHz 之间摆动

问题3:如果这是一个问题,您是否有任何可能的解决方案?

谢谢你

Eddie Loy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCC28070是一款固定频率 PFC 控制器。

    如果频率在值之间跳转、则应用程序的实现会出错。

    如果您需要进一步的帮助、我建议您查看您的原理图设计或发布带栅极驱动信号的原理图。

    此致