This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:原理图审阅。

Guru**** 2514815 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857675/ucc28063-schematic-review

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件: UCC256303

你(们)好

我的客户目前正在配置采用 UCC28063 + UCC256303的电路。

此时、UCC28063的栅极以4kHz 的频率打开、但 Vout 按原样输出。

您能否查看原理图?

在原理图中、我找不到任何异常。

e2e.ti.com/.../3771.SCH_2D00_MMIS_2D00_190808_2800_TI_5F00_24V_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、由 Vsense 控制的输出电压将设置为358V。  这通常为390V。

    我这是客户想要做的事情?

    原理图的其余部分看起来是正确的。  它们确实具有由 Q7形成的浪涌电流限制电路。  您可能需要检查以确保其正常工作。

    您可以使用 Excel 设计工具检查原理图中的组件、以确保根据输入和输出功率要求正确使用这些组件。  您可以在以下链接中找到该工具。

    此致、