This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:TPS54531后面的 IC 损坏...

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833085/tps54531-tps54531-damaged-ic-behind-it

器件型号:TPS54531

尊敬的先生:

根据客户的反馈、TPS54531损坏了其背后的 PD 控制器。

关于 PD 控制器 FA 报告、所有 VDD 引脚都被 EOS 损坏。

但是、TPS54531工作正常、不会损坏。

随附原理图、如有任何设计问题、请帮助查看并提供意见。

谢谢。

e2e.ti.com/.../4135.sch.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电容很小、输出纹波很大、环路可能不稳定。 请测量波特图和负载瞬态以检查稳定性。  

    最大负载电流是多少? L 的饱和电流为4.5A、请确保最大电感器电流低于4.5A。

    导致 VDD 引脚损坏的最小电压是多少?

    TPS54531的输出电压是否存在任何异常现象? 因为您认为这会损坏 VDD 引脚。  

    肖恩