This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:IN-引脚

Guru**** 2586265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857633/lmg1020-in--pin

器件型号:LMG1020

大家好、

我的客户正在考虑将 LMG1020用于 GaN FETdrive。

客户希望使用3.3V MCU 控制 LMG1020。 在这种情况下、客户担心反向电流会通过内部上拉电阻器从 VDD (5V)流向 IN。 因此、客户希望始终保持输入到低电平(GND)、并且希望通过向 IN+输入3.3V 脉冲来驱动 GaN FET。  这种用法是否可以接受?  

根据 LMG1020EVM、IN-引脚被下拉至 GND。 因此、我认为客户认为可以使用客户认为的用法。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    感谢您深入了解 lmg1020。

    需要将反相输入 IN-拉至 GND 以启用该器件。 接地 IN-和脉冲 IN+以驱动栅极是该器件在 EVM 上的驱动方式、是可接受的工作方式。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、