This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供有关单二极管负载开关的建议

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857312/asking-for-the-recommendation-on-single-diode-load-switch

主题中讨论的其他器件:TPS22810TPS1H100-Q1

大家好、

客户正在寻找单二极管负载开关解决方案。 输入和输出分配如下所示。  

 

客户需要小尺寸、高电压(最大20V)、2A。  

您是否会为此推荐合适的解决方案?

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    "单二极管负载开关"是什么意思? 您是否在寻找 MOSFET 器件或二极管?

    我们也没有任何额定电压为20V 的负载开关。 TPS22810的电压为18V、20V 为绝对最大值

    我们提供的高侧开关可用于额定电压较高的用例、但我不确定您要了解的是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的反馈。 您是否会推荐高侧开关。 我们可以与客户核实。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    如果您正在寻找能够以20V 电压运行且标称负载电流为2A 的高侧器件、我建议您使用 TPS1H100-Q1。  

    高侧器件可实现用户可配置的电流限制和高精度电流感应。  

    以下是指向高侧器件产品的链接: http://www.ti.com/power-management/power-switches/smart-power-switches/overview.html

    如果您有任何疑问、请告诉我。