This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:JEITA 充电完成

Guru**** 2505145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857129/bq24160-jeita-charge-done

器件型号:BQ24160

您好!

当 VWARM > VTS > VHOT 时、充电完成标志是否有效?

当充电完成前温度变为正常时,我认为充电器将正常完成。
但是、当 VBAT 通过 VWARM > VTS > VHOT 降低140mV 时、再充电不再进行、因为再充电电压为120mV、直到温度正常。
如果温度变为正常、它将重新充电。

这种解释是否正确?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PAN、

    在 JEITA 热或冷模式下、充电终止被禁用。  因此不能进行再充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1016.JEITA_5F00_Charge-Profile.pptx

    尊敬的 Jeff:

    至于充电器保持-140mV (JEITA 稳压)而不是充电完成的说法、充电电流是否可以变为零?
    请检查随附的文档吗?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-m、

    是的、 在 CV 模式下、充电电流最终会降至零。

    此致、

    Jeff