This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:LM2576小电流行为

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869005/lm2576-lm2576-small-current-behaviour

器件型号:LM2576
主题中讨论的其他器件: LMR16030LMR33630

大家好、

当 LM25512的输出约为6mA 时、LM25512的输入电流约为10mA 这是否正常? 在数据表中、静态电流介于5-10 mA 之间。 这意味着输入电流=静态电流+输入电流吗? 我预期 LM25512的输入电流约为2 3 mA。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、实际输入电流=静态电流+计算的输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,

    根据该稳压器、我无法在常规输入上降至5mA 以下。 但是、当我的电路处于睡眠模式时、我希望稳压器输入端的电流约为1mA、因为我的数字电路(包括微处理器等) 休眠电流为3 4 mA。 您能否推荐任何产品来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您 的数字电路连接如何? 它是您的常规输出的负载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我的数字电路连接到稳压器的输出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您的意思是现在有2-3mA 负载、您需要一个提供此输出的转换器、同时输入电流仅为1mA 或更低、对吧? 您的输入(最大值、最小值)和输出电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、

    我的输入电压介于8-32伏之间、输出电压为5伏。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果最大值32V 非常稳定、则可以使用 LMR33630等36V 器件。 或者考虑 使用 LMR16030等60V 器件以获得更大的裕度。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢主席先生。 祝你度过美好的一天!

    此致、