This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:电路板尝试加电、然后 LM5069烧坏

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832935/lm5069-the-board-tries-to-power-up-and-then-lm5069-gets-burned

器件型号:LM5069

我使用的是出色的 FET PB031NE7N3、它在175C 时在100A 满电流时仅为6m Ω。

48V、3m Ω 感应电阻器(18A 限值)。  RPWR=40.2K、CTMR=100nF (0.1uF)。  输出电容= 132uF。  我在上电时具有500mA 的恒定负载。  我的欠/过正确。  我在负载时没有二极管保护

但是、当我加电时、LM5069会尝试开启栅极(输入脉冲)并最终烧毁

我出了什么问题?

e2e.ti.com/.../7457.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx