This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:可以用于5W 应用吗?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857705/lm5021-can-use-for-5w-application

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:UCC28711

各位专家:

这与下面的帖子相同。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/856836/3168827#3168827

我们是否可以将 LM5021MMX-2用于5W 应用?

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在5W 设计中使用 LM5021。  但是、您是否在以下链接中看到过使用 UCC28711的5V 5W 评估模块?

    此设计可能适合您的需求、并且已经为您完成。

    此致、