This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:设计计算器二次电流问题

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857496/ucc28740-design-calculator-secondary-current-question

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:UCC28711

大家好、

我已经打开了有关此器件的另一个表格、但我有一个关于设计计算器(修订版 B)工具的不同问题(对于以下变压器 、请访问 https://katalog.we-online.de/ctm/datasheet/750871011.pdf)。 我已经完成了我的设计(随附)、但现在我在"Schematic and BOM"选项卡上注意到、我的峰值二次电流非常大、比我在 DigiKey 上看到的任何可用变压器都大。 我对该电流的担心是、我设计的峰值负载电流为1A、流经电容器的峰值纹波电流为1.711A。 根据 KCL、变压器应提供的最大电流为2.711A。 设计中是否有我在这里不考虑的内容?

提前非常感谢您的帮助。

此致、

Chris

e2e.ti.com/.../calculationsNov15.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、您无法在 Digi-key 上找到所需的定制变压器。  然而、5V 5W 应用是相当标准的。  

     通过以下链接、您可以使用  ucc28711访问5V 5W 评估模块。  此设计中由 Wurth 制成的变压器可用于您的设计。

    变压器器件型号包含在用户指南中。   

    此致、