This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:低于2.70V 的电池监控

Guru**** 2811775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, INA230, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854288/bq35100-battery-monitoring-below-2-70v

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: INA230INA233

大家好、

我必须为 LiSOCL2 (亚硫酰氯电池)设计一个电量监测计、但存在骤降。 系统具有外部电源。 为了防止为电池充电、有一个串联的二极管、为了实现压降余量、我的规格要求电源电压为2.70V。 bq35100的电压限值较低、为2.7V、我的审查面板在此基础上拒绝使用该芯片。

许多微芯片和模拟芯片的工作电压低至1.8V、因此很奇怪 TI (或其他任何人)不能制作一个工作电压低于2.7V 的电池监控器!

我认为 bq35100是由可生成的 INA230 I2C 开发的、该器件经过多次重新封装、并且与 INA233等进行了微小的更改 因此是2.7V 电源底限。

那么、有人知道 bq35100甚至 INA230等电池监控芯片在2.6V 电压下工作吗? 我浏览了 Mouser / DigiKey 等、但无法调出任何内容。

此致、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    bq35100可在低至2.45V 的电压下工作。 正是低于2.7V 时 、监测计不会写入闪存。 要避免这种情况、您可以使用>1s 的电池配置、或者使用额外的组件将电压升高到高于2.7V

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    正确的是、bq35100提供了一些低于2.70V 的功能、但监测计使能(GE)高电平使能电压为2.65V。 请参阅数据表的第6.6节。 我的审查面板还指出、电源稳压器的容差为2%、因此可以是2.65V、因此在使能方面没有裕度。

    升压电源可以正常工作、但会增加设计的成本和电流。 我没有这种选择。 LTC3335 (我敢说另一家公司...) 电压低至1.8V、但成本为3.30美元。

    除非我能找到工作电压低至2.5V 的电池监控器、否则该解决方案必须使用我的微控制器进行电池监控。 固件人员会讨厌我做额外的工作。

    有时工程师无法获胜!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我转到计划 B、

    那么、这个线程闭合了。