This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:基于 UC3843的2W 反激式电源如何在初级侧和次级侧之间实现2500V 交流隔离电压?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832210/uc3842-how-does-the-2w-flyback-power-supply-based-on-uc3843-achieve-2500v-ac-isolation-voltage-between-primary-and-secondary

器件型号:UC3842
主题中讨论的其他器件:UC3843

您好!
       我使用 UC3843来制作一个2W 绕组反馈反激式 IGBT 驱动电源。 电路方框图如下:

    

    该电路是一个传统的反激式电路。 控制绕组从初级绕组流出并进入控制器进行电压调节控制。 次级绕组由+15V 和-9V 变压器耦合。
       该电源之前需要 在初级接地、次级接地和外壳之间提供500V DC 的绝缘电压、这是一项非常传统的要求。

    客户要求将三个隔离器的绝缘电压提高到2500V AC。 我以前没有做过这么高的绝缘电压要求,我不知道在哪里注意电路。

       我想,可能需要改变的地方是:1. 改善电源引脚和电路板之间的绝缘;2. 改善变压器初级绕组和次级绕组之间的绝缘;3. 可能需要卸下 CPS (1000pF/1000V)。  
因为我以前没有体验过2500伏交流电、我想知道我是否错过了一些地方? 还请提供指示。
       谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,zoujiangyilang,一位专家很快会回答你的问题。 谢谢—Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zoijiangyuliang,

    通常用于隔离电源模块。 我们在初级和次级之间需要增强型绝缘、正如您提到 的初级接地到次级接地。 但初级与初级之间的基本绝缘、例如您提到初级接地与外壳之间的基本绝缘。 2500Vac 已超过基本绝缘要求。  因此、请仔细检查一次侧与外壳之间是否存在2500Vac 绝缘电压。

    对于2500Vac 隔离电压设计,您必须执行以下操作:

    1.确保间隙和爬行距离符合要求。 任何初级电路和组件与次级电路的对比

    2.确保变压器设计也符合安全标准。

    3.您仍可以使用 Y-cap (CPS),但它应该是 Y1型 cap。

    谢谢。