This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TPS562201 Vout 问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832974/tps562201-tps562201-vout-issue

器件型号:TPS562201

您好!

TPS562201输入电压:4.5-17V、输出电压:0.76-7V。 占空比为75%,为什么输出电压不能达到17V*0.75=12.75V? 限制 Vout 的因素是什么?  

而 Vout=0.768*(1+R1/R2)、如果 r1=100k、r2=10k、然后 Vout=8.44V、这会导致任何问题吗?

此致

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mason

    对于 D-CAPx 架构、内部电路中存在纹波注入电路、需要 Vout < 7V、但限制为 比较器的输入范围。

    当输出电压大于7V 时、会 导致稳定性问题。