This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 可以#39;t 检测输入源

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868290/bq25703a-bq25703a-can-t-detect-the-input-source

器件型号:BQ25703A

大家好、

当电池电量耗尽且适配器插入时  、BQ25703A 无法进入充电状态。 如果您懂中文、请参见下图。

在他们的原理图中、我发现 CHRG_OK 引脚未上拉。 会导致这个问题吗?

此致、

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、您好!

      确切地说、为了开始充电、必须上拉 CHRG_OK。 当适配器插入时、应上拉 CHRG_OK。

      如果插入了正确的适配器、但未上拉 CHRG_OK 引脚、我们可以检查充电器状态 REG0x 21/20h 以进行进一步调试。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、