This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 希望获得一些有关选择电源管理器 IC 和原理图的建议,这些建议用于高输入电压(三相交流660Vac)条件下

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10415, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856292/hope-to-get-some-suggestions-for-choosing-a-power-manager-ic-and-schematic-that-used-in-the-condition-of-high-input-voltge-3phase-ac-660vac

主题中讨论的其他器件:PMP10415UCC28700

您好,所有,

我想设计一个直流/直流转换 器,它的输入电压是从3相660Vac 整流并提供4组输出(+5V、+15V、-15V 和+24V),在这之前,我没有任何高压电源设计经验。   ‘m 我  ,寻找合适的电源管理器 IC 和参考设计 aslo 希望在  高电压 应用中获得 TI 的一些建议、非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。  我们已收到您选择合适电源设计解决方案的帮助请求。  我们将联系我们的电源设计服务团队、但许多人正在出差。 因此、请给我们1-2个工作日来回复、而我有一位高级员工 设计人员可以查看您的请求。  

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将此内容转发给我 John!

    您好!

    您能告诉我、此 类电源的标称功率是多少?

    此外、还应了解每个输出的电压容差以及 每个输出是否有任何指定的最小负载电流。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    非常感谢 您的支持!   

      1.标称输出功率为69W :

       答: 风扇24V 为32W,直流接触器线圈 为0.27A/ 6.5W ,但启动电流为5A;

       b. 每个+15V 和-15V 输出 为0.5A;

       c.  5V 输出为3A;  

    2. 电压容差和最小负载:

       a. 24V±5%,最小负载0.1A;

       b. ±15V±3%,最小负载 0.1A;

       c.  5V±3%,最小负载0.1A;

    此致、

    Maro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maro:

    请查看参考设计 PMP10415。

    该器件接受300VDC 至800VDC 的电压、并采用 PSR (初级侧调节)控制器 UCC28700、因此无需光耦合器。

    输出功率为55W (请参阅测试报告):

    由于您的应用的最大输入电压 更高(几乎为1kV 直流)、我建议将 SiC FET Q1 (原始 SCT2450KEC)替换为1700V 型号、例如 C2M1000170D:

    当然、必须开发一个新的变压器、以便提供正确的电压和电流。

    此致、

    Roberto