This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:R102的功能

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868650/lm5170-q1-function-of-r102

器件型号:LM5170-Q1

大家好、

客户想知道 R102的功能。 虽然它是 DNP、但它连接到 IPK 而不是直接连接到 GND 时的原始用途是什么?  

因为 INP 内部有一个电流源、它将在40.2k 电阻器上提供1V 的偏置电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该部分的专家在美国、 他们目前正在新年假期。 请耐心等待答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢海伦。

    尊敬的 Jeff:

    该电阻器有助于调节降压和升压模式之间的峰值电流限制。  根据数据表 EC 表、您可以看到降压和升压模式具有不同的峰值电流限制设置。  该电阻器有助于减小差异。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回复。 但 DIR 在降压模式下为逻辑高电平、在升压模式下为逻辑低电平。 IPK 降压为46mV/V、IPK 升压为48mV/V

    当 DIR 为逻辑高电平时、IPK 电压是由电阻分压器还是内部电流源确定?

    当 DIR 为逻辑低电平时、IPK 电压是否由25uA *(R102//R15)确定? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    峰值电流与 IPK 电压成正比。 因此、对于升压、其 IPK 电压应略低于降压模式电压、以保持相同的峰值电流。