This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:TS (MAX)的条件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832724/tps2491-condition-of-ts-max

器件型号:TPS2491

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2491并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表 P.12的公式(3)、PSIM 由 Tjmax、Tsmax 和 ILIM 决定。

此时、应该如何计算 Tsmax?

我是否应该在数据表 P.21中使用公式(9)?

我无法确定 Tsmax 的等式(3)是否为 Tcmax 的等式(9)。

请告诉我。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    感谢您的支持!

    TS (MAX)和 TC、MAX 相同。 请使用公式(9)来计算它、并使用公式(3)中的计算值。 我建议使用设计计算器得出最终值。 可从 http://www.ti.com/product/TPS2491/toolssoftware 获取

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我了解 TS (MAX)和 TC (MAX)是相同的。

    我知道产品文件夹中的 caluclator。

    在这种情况下、客户考虑使用数据表并提出要求。

    我还介绍了 Excel 工具。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一