This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:5V 输出时的最小输入电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855018/tps54202-minimum-input-voltage-at-5v-output

器件型号:TPS54202

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS54202。

当输出电压为5V 时、您能告诉我最小输入电压吗?

根据 d/s 、TPS54202被设计成在 BOOT 至 SW 引脚的电压通常大于2.1V 的情况下以100%占空比运行。  

我认为、如果 BOOT 至 SW 引脚电压小于2.1V (典型值)、输出电压将瞬间下降、以打开低侧 FET。

如果输入电压比输出电压高2.1V、 BOOT 至 SW 引脚电压是否也会更高2.1V、并且输出是否会在不下降的情况下进行调节? 如果是、最小输入电压将为7.1V (=5V+2.1V)。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    '如果输入电压比输出电压高2.1V、 BOOT 至 SW 引脚电压是否也会高2.1V、并且输出是否会在不下降的情况下进行调节? 如果是、最小输入电压将为7.1V (=5V+2.1V)。" 我不同意您的意见、当高侧 FET 导通时、SW 电压等于 VIN、与输出电压无关、 BOOT 至 SW 引脚电压低于2.1V、高侧 FET 关断、低侧 FET 导通为 BOOT 电容充电、在此期间、输出电压不会下降太多。

    为了评估 Vout=5V 时的最小输入电压、您可以使用以下公式来大致计算它。

    VIN_MIN=(Vout+Iout*(RDSON_HIGH + DCR))/Dmax

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    我收到了客户的其他问题。 您能支持以下问题吗?

    1.您能告诉我 Dmax、它可以使 BOOT 到 SW 引脚的电压始终超过2.1V 吗? 例如、Dmax=95%可以使 BOOT 到 SW 引脚的电压始终超过2.1V。 Cboot 可在低侧 FET 导通的5%期间充电。

    2. 在 Vbst - SW=6V 时、高侧 FET 导通电阻指定为148m Ω。 您能告诉我 Vbst - SW =2.1V 时的 Rdson 吗?

    3.当 BOOT 至 SW 引脚电压低于2.1V 时、高侧 FET 关断、低侧 FET 导通、为 BOOT 电容充电。  在本例中、 低侧 FET 导通多长时间?

    4、即使在 Eco 模式下、TPS54202是否会打开低侧 FET 为引导电容器充电?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    我无法为您提供 指定的值、因为它与 PCB 布局和负载电流有关、所以最好在工作台上检查最小 VIN。

    2、它大约是148m Ω 的两倍。

    低侧 FET 将截断以实现最短关断时间。

    4.是的。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!  

    感谢您的支持。

    请问最短关断时间是多少?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查并回复您。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大约为150ns。

    肖恩