This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:软启动最大延迟

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869035/ucc2818-soft-start-maximum-delay

器件型号:UCC2818

您好、PFC 专家、

UCC2818上软启动的延迟时间是否存在功能最大值? 数据表中似乎没有提到这一点。 长时间的软启动是否会导致补偿问题?

谢谢!

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里德,很抱歉,明天专家会回来。 —邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    请告诉我您和团队是否对软启动限制有任何意见。

    谢谢、
    簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ReedKacz、

    很抱歉耽误你的回答。

    UCC2818具有 SS 引脚,您可以优化 SS 引脚上的电容以延长启动时间。 软启动没有有限的延迟。

    请确保 SS 引脚上的电容过大、否则可能会影响 OVP 功能。 一旦 OVP 触发、控制器需要将 SS 引脚上的电容放电至1.9V、因此如果您需要 OVP 的快速响应、电容不能过大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、


    好的、非常感谢。 由于电容器组非常大、我们希望软启动时间大约为10秒。 如果 OVP 是唯一的挑战、我们将继续前进。

    谢谢、

    簧片