This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:VINDPM 功能和 LDO 输出问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868575/bq25125-vindpm-function-and-ldo-output-question

器件型号:BQ25125
主题中讨论的其他器件: BQ25120A

大家好、

我的客户正在调查 BQ25125作为解决方案、并提出一些问题

VINDPM 模式特性的定义

根据我的假设、当 Vin<=Vin (DPM)时 VINDPM 模式启用、当 Vin 无法支持所需的充电电流和系统负载时、充电器将进入 VINDPM 模式、在此模式期间、输入电流将受到内部阻断 FET 的限制、以防止 Vin 降至 VUVLO 以下、 在此模式下、电池充电和系统负载仍处于活动状态、但充电电流和系统负载电流将受到限制。  此外,安全计时器已扩展至2X 计时器,终止电流阈值限制将被禁用,以便在这种情况下,在电源电流受限的情况下充电仍处于活动状态。 如果电池(VBAT>VIN 和 VBAT>VBAT_UVLO)在此模式下已连接(<VIN)

第二个问题是 BQ25120A 的默认 LDO 输出电压是多少?

由于客户将 BQ25120A 用作以前的解决方案,现在他们正在调查 BQ25125并知道默认的 LDO 输出为1.8V,因此他们想知道两个器件之间的任何不同的 LDO 输出电压(默认)。

根据我对 d/s 的检查,BQ25120A 的 LS/LDO 输出电压默认设置为负载开关模式,LS/LDO 电压来自 VINLS (负载开关) 引脚,输出电压为 LS/LDO = VINLS - V (压降)。 但当处于 LDO 模式时,默认输出(VLDO)是什么? 是1.8V 吗?

不确定我的理解是否正确、如果我误解了任何观点、请提供建议。

非常感谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    默认情况下、BQ25120A 配置为负载开关、BQ25125配置为1.8V LDO。 请查看下面的链接帖子。

    是的、您回答正确。 LDO 将在 BQ25125上调节至1.8V。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/856531

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sharafadeen、

    是否有关于问题1的任何反馈?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    关于问题1、如果设置了2x 计时器位并且器件进入 DPM 模式、则安全计时器将被延长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sharafadeen、

    快速检查的其他一些问题

    1. 对于 BQ25125,如果 VINDPM 被禁用,当 Vin 降至 VUVLO 以下时充电将停止,对吗?

    2.对于 BQ25120A,  默认情况下是打开 VINDPM 和 VDPPM,VINDPM 用于限制输入电流,防止 Vin 降至 VINDPM 以下。 此外,如果 PMID 电压下降到低于 VDPPM ,在 BATFET 充电电流下降到零之后,当 PMID 下降到补充模式阈值以下时,部件进入补充模式, 对吗?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VINDPM 被禁用时、当 VIN 降至 VBAT+ VSLP 以下时、充电将停止

    2.正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sharafadeen、

    快速检查、

    VUVLO=VBAT+ VSLP 吗? 如果不是,什么是 VSLP 阈值, 有没有关于 d/s 中的 VSLP 阈值的说明?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看数据表中的第8.3.5节。 输入 FET 导通的 VIN > VBAT + VSLP。 VSLP 的值见数据表的第10页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sharafadeen、

    感谢您的反馈!

    Andy