This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:是否可以使用 UCC28951来设计恒定电流?

Guru**** 2535010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, PMP9622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832979/ucc28951-is-it-possible-to-design-constant-current-using-ucc28951

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: PMP9622

尊敬的 TI 团队:

我们需要恒定电流输出200V 6A、请告知 UCC28951是否可以。

现在、当输出负载消耗高电流超过限制时、借助软启动使能 SS/EN、UCC28951将关闭、然后再打开。

但我们需要的是 UCC28951、它可以降低输出电压并保持6A CC 输出。

谢谢、

Suttichai