This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:LM3489的频率与输入电压间的关系

Guru**** 2586265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828699/lm3489-frequency-vs-input-voltage-of-lm3489

器件型号:LM3489

你(们)好

我的客户对 LM3489有疑问。
图12的 Vout=5V 时是否有数据?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信它是针对 Vout = 3.3V 的情况

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief-San

    感谢你的答复。
    图12中的 Vout = 3.3V 时是否有数据?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    我相信图12数据是针对输出电压= 3.3V 的情况

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief-San

    很抱歉我犯了个错误。
    是否有 Vout=5V 的数据?

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    您正在尝试从这些数据中了解什么?

    是否对给定输入和输出电压的特定开关频率感兴趣?

    如果是、我们可能可以在实验中为您查看这一点。

    您能否详细地指定设计参数、以便我们为您提供针对给定应用的尽可能准确的测量结果?

    如果您尚未填充原理图、我们将使用 EVM BOM。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beck-San

    感谢你的答复。
    我的客户想知道频率变化会改变 Vin、Vout 和电感器。
    其要求条件为 Vin=5~12V 和 Vout=5V。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    不要忘记、当电流不连续时、有效频率也会随负载而变化。  

    随着 VIN 的变化、使用该信息很可能会精确地预测开关频率。

    1.ton min 表示器件何时会随着 VIN 的增加而开始改变开关频率。 这可以确定给定的转换比 TON/(1/FSW)= D = VOUT/VIN。 需要验证该方程、以查看是否正在违反 TONMIN 规定、否则器件可以保持开关频率。

    2.当 VIN 下降时、器件接近压降时、随着输入电压下降、导通时间将线性增加、而占空比将接近100%。