This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:时基故障率输入参数

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855846/lp5907-q1-fit-rate-input-parameters

器件型号:LP5907-Q1

大家好、好!

是否有人可以为我提供根据 IEC 62380进行时基故障率计算所需的输入参数?

例如、IC 内部的晶体管数量、技术结构(MOS? BiCMOS?) lambda3分类(SO?)等...

器件 是 LP5907QMFX-2.5Q1。

提前感谢您!

此致、

比利

Veoneer HW-E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bily、  

    请给我们留出一些时间来调查我们是否为这种计算准备了标准答案。 如果没有、请与我们分享计算所需的完整列表、以帮助您处理您的请求。  

    我将在星期五(11/15)之前回来。

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bily、  

    我们联系了支持 Veoneer JP 帐户的 TI 现场人员。 它们将帮助您提供数据。 我将在11月22日之前打开此帖子。 如果您已收到数据、请告知我们。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    非常感谢您的回复。  

    我还有一个问题、如果我们使用不同的时基故障率计算标准、TI 是否也可以提供必要的输入参数?\

    例如 SN29500或 IEC61709?

    谢谢、此致、

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、  

    让我检查一下、我将在11月20日之前回复您。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、  

    我们还可以为 SN29500提供帮助、但我们不太熟悉 IEC61709所需的内容。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    感谢你的答复。  

    这些信息将对我们大有帮助。

    谢谢、此致、

    比利