This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:建议采用低功耗电源割道

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868988/tps2596-low-power-consumption-power-swaitch-recommendaiton

器件型号:TPS2596
主题中讨论的其他器件:TPS25200

大家好、

客户需要 在电池电源应用中使用一个环形 IQ 电源开关 ,规格如下:

IQ:4uA

电压限制:3.8V ~4.2V

电流限制:80mA~125mA

小尺寸

我已经搜索了许多电源开关器件、只有 TPS2596和 TPS25200可以满足这一要求、但客户反馈其功耗过高。

是否还有其他建议、谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    除了低静态电流和电流限制功能外,客户是否还需要任何其他功能,如短路保护、过压保护?

    客户在80mA - 125mA 时需要什么电流限制精度?

    客户正在寻找的封装尺寸是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    它们不需要其他功能、只需要电压和电流限制。 我不确定电流限制的精度。 对于封装尺寸、他们希望 尺寸越小越好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    遗憾的是、TPS2596和 TPS25200是我们产品系列中唯一符合客户要求的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。