This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:PWM 锁存

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831728/tps53647-pwm-latching

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件: UCD9090

大家好、团队、

我们的客户正在尝试使用我们的 TPS53647控制器和 CSD95372功率级来调试其双相降压解决方案。 这就是他们报告的内容。  

"我在0.85V (UCD9090中的电源轨#1)电源中发现了一个 TON_MAX 故障、这是我所期望的、但也是一个 UV 故障、当我测量时、我还发现超过1V 的输出。 然后、我开始测量进入 CSD95372 IC 的 PWM 以及来自 UCD9090的使能信号。

有两个 CSD95372由一个 TPS53647控制。 其中之一无法正常工作、因为它不执行切换。

 在图“tek00215.png”中,显示了 CH1中 UCD9090的使能信号的测量值,PWM 信号在 CH2中的使能信号导通但锁存后切换,而在 CH3中,电压保持欠压状态,并按预期在 PWM 锁存后下降。

 

相比之下,“tek00218.png”显示 PWM 关断速度更快。 它无法复制相同的输出电压波形、但 IMON 电压显示在 CH4中。 此设计的 Rimon 为190 kOhm、电压达到1.1V、因此电流消耗为40安培

 您能帮助我回答以下问题吗?

  1. 在什么情况下,PWM 可以像“tek00215.png”中那样锁定?
  2. 是否有办法确定保护条件? 比如改变其状态的引脚?
  3. 我是否可以使用 Fusion Digital Power Designer 通过 UCD9090的 PMBus 将 TPS53647中的寄存器可视化?

如果需要更敏感的信息、请联系我、直接联系您与客户。

非常感谢、

Faizul Bacchus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faizul、  

    您能否提供原理图供审核?

    如果无法在 E2E 上发布原理图、您可以将其发送到我的电子邮件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    我将要求客户发送原理图并让您参与讨论、以便我们可以离线讨论。

    非常感谢、

    Faizul Bacchus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机支持此情况。  

    我将在这里关闭案例。  

    谢谢