This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5523:内部时钟与两个器件和 TRIG 搭配使用以实现同步运行

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866822/lp5523-internal-clock-use-with-two-devices-and-trig-for-synchronous-operation

器件型号:LP5523

您能否确认我们可以使用两个 LP5523和 TRIG 引脚、配置如图26数据表第50页所示、作为两个器件均通过内部振荡器运行的典型应用原理图?  (未连接外部振荡器)

我们需要验证是否可以使用 TRIG 引脚保持同步、从而使用两个 LP5523驱动5个 RGB LED。

图形将很简单、但我们需要在器件之间切换、并希望确保图形不会漂移或失去同步。

您能否确认器件可以自主运行并保持同步?  注意: 不计划在此配置中使用 INT。  是否也允许这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果使用内部 振荡器和 TRIG 引脚、则两个器件无法完全 同步 工作。 它们可以改变一个或两个内部32kHz 时钟。 人眼无法捕捉 LED 的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好哈迪;

    只要这两个部件协同工作、并且不会相互间的相对时间松散或停止、那么变化就可以接受几个时钟周期。

    因此、正确使用 TRIG 引脚后、这两个器件可以像对齐一样协同工作、但会因时钟周期而异。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  最后一个问题: 在此应用中、需要 INT 引脚还是可以将其保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    建议将 INT 引脚保持未连接状态。 我认为连接 GND 也是可以的、因为它是一个开漏输出引脚