This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881EVM-008:TPS23881EVM-008无法通过 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件连接到 GUI

Guru**** 2594630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, TPS23881EVM-008, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832270/tps23881evm-008-tps23881evm-008-cannot-be-connected-to-gui-via-msp430fr5969-launchpad-development-kit

器件型号:TPS23881EVM-008
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969USB2ANY

您好!

我的 TPS23881EVM GUI 无法连接到器件。

我必须确认正确的跳线。


我的硬件

器件管理 器具有适用于 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件的器件

我已通过 CCS 调试模式进行确认、并启动终端程序。

如何将 TPS23881EVM-008连接到 GUI?
请回复我
谢谢你

Tsung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsung:  

    感谢您的提问。 要将 EVM 连接到 GUI、您需要使用 USB2ANY (http://www.ti.com/tool/USB2ANY)并按如下所示进行连接:

    有关如何开始使用 TPS23881EVM 的更多信息、请访问以下链接: http://www.ti.com/lit/ug/slvubp0a/slvubp0a.pdf

    请告诉我、这是否有帮助、或者您有更多问题。 谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Brett

    感谢你的答复。

    我没收到这句话。

    因此、MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件只能通过终端程序了解信息、但无法订购?

    Tsung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsung:  

    可通过以下链接订购 MSP430FR5969 Launchpad 开发套件: http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430FR5969#buy

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Brett

    没问题!!

    感谢你的答复。

    Tsung