This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3642:摄像头闪光灯 LED 支持硬件控制 LED 电流

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643, LM36011, LM36010, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856639/lm3642-camera-flash-led-support-hardware-control-led-current

器件型号:LM3642
主题中讨论的其他器件:LM3643LM36011LM36010LM3644

您好、先生、

TI 是否具有 摄像头闪光灯 LED 支持硬件控制 LED 电流 IC?

ILED 为350mA 和1000mA。

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

      "硬件控制"的含义是什么? 通常、我们的闪光灯 LED 驱动器将具有 I2C 接口、这对于更改电流非常方便。 对于硬件控制、您可能需要更改电阻器吗?  您的详细规格是什么?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

      "硬件控制"的含义是什么? 通常、我们的闪光灯 LED 驱动器将具有 I2C 接口、这对于更改电流非常方便。 对于硬件控制、您可能需要更改电阻器吗?  您的详细规格是什么?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

      硬件控制是指使用电阻器设置 LED 电流。 我们设计了摄像头闪光灯 LED。 请参阅随附的闪存 LED spec.e2e.ti.com/.../ELCS14B_2D00_NB5060J7J9283910_2D00_F4Z_5F00_2P.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      很抱歉、我们的闪光灯 LED 驱动器都配置了 I2C 接口。 使用 I2C 配置电流并报告错误消息更加方便。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

     好的。 哪一个 更受我们项目的欢迎?请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      对于不同的要求、有一些不同的选择、对于单通道、您可以检查 LM36010/LM36011是否满足您的要求。 LM3643/LM3644是双通道闪光灯 LED 驱动器。  

      您能告诉我您的详细信息要求吗?

    此致

    肖恩