主题中讨论的其他器件: LM5155、 TPS40210、 LM3481
您好!
我需要设计一个高电压、低电流紧凑型电源。 规格如下:
1) 1)输入电压:10V-17V
2)输出电压:350Vdc
3)输出电流(最大值):10mA (标称值约为5mA)
我希望使用 LM3478、因为它的成本低、电压规格高(500V)、并且采用小型8引脚封装。
问题是:
a)有可能吗?
b)哪种配置最适合;升压、反激、其中一种与电压倍增器结合使用?
c)是否有其他更好的控制器?
谢谢。
电源 我还一直在尝试使用 Orcad PSpice 对 LM3478 pspice 模型进行仿真、但它不想很好地发挥作用(收敛问题、任何提示?)