This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM79:输出噪声电压的频率条件

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856675/lm79-the-frequency-condition-of-the-output-noise-voltage

器件型号:LM79

您好、支持团队、

我对 LM79xx 系列有疑问。

μV LM79xx 的数据表、输出噪声电压通常为300 μ V。
其频率条件为10Hz≤f≤100Hz。
10Hz≤f≤100kHz 的错误吗?

顺便提一下、ua79xx 的条件是 f = 10Hz 至100kHz。

我希望您能确认它。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    我在1999年(原始)之前检查过数据表的先前版本、列出的噪声为10Hz < f < 100Hz。 这是 National Semiconductor 测试该器件的方式、不是拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preiss-San、

    感谢您的登记。
    我知道这是 National Semiconductor 的测试条件、而不是拼写错误。

    此致、
    M. Tachibana