This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:EVM 的原理图审阅请求

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856962/tps54519-schematic-review-request-for-evm

器件型号:TPS54519

大家好、

我正在为高速重定时器板设计参考 EVM、并且希望使用 TPS54519、因为它在高达5A 的拉电流方面非常高效。 我有两个版本的电路板、这两个版本的 VIN = 3.3V、但一个版本需要稳压器输出2.5V、而另一个版本需要1.2V 稳压器输出。 我实施了一个3引脚分流接头、该接头将显示明显的丝印消息、以告知用户如何设置分流接头。

您能否帮助查看原理图并在缺少任何内容时告知我? 我使用 TPS54519EVM 作为参考。  

我还有一个问题、除了 Coilcraft 之外、您还会推荐使用任何更小尺寸的电感器吗?

感谢您的帮助!

e2e.ti.com/.../DS560AR8XX_5F00_1P2V_5F00_DCDCs_5F00_Sch.PDF

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    原理图看起来不错。

    是否更容易选择更改 VSNS 电阻分压器下侧的 Vout?  借助 固定的上电阻分压器、可以   减少布局(Vout 和 VSNS 之间更短的布线环路)和补偿计算的复杂度。 请参阅数据表的补偿部分(第23页和第24页)。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您的回答!

    我们仍然可以灵活地进行布局、因此将选项移至 VSNS 的下侧应该不会有问题。

    是否有人对更小尺寸电感器的可能性提出意见? 我希望最大限度地减小稳压器解决方案的整体 PCB 尺寸。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    有两种可能的方法来减小电感器尺寸、增加开关频率或 寻找 具有降低 Isat (>8.0a、电流限制阈值最大值)的电感器。 由于开关损耗更高、增加开关将降低效率。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您的想法。 现在、我将继续讨论 Coilcraft 的建议、因为我喜欢该电感器的高饱和电流额定值。 如果 PCB 上的空间成为不可避免的问题、我们将权衡您提到的权衡因素。

    此致、

    Michael