This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:关于 IC 电源输出电压。

Guru**** 2531260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855291/tlv61046a-about-ic-power-output-voltage

器件型号:TLV61046A

我已购买 IC TLV61046ADBVR 稳压器升压转换器。 从您的站点获取参考电路。 尽管我已将反馈引脚连接到电源引脚、但它不会通过5V 输入提供12V 输出。 请立即解决问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Santosh Katke"]

    器件型号:TLV61046A

    我已购买 IC TLV61046ADBVR 稳压器升压转换器。 从您的站点获取参考电路。 尽管我已将反馈引脚连接到电源引脚、但它不会通过5V 输入提供12V 输出。 请立即解决问题。   

    [/报价] 这个电路图、我有、但28V 输出的 INSREAD 获得4.5V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您使用 TI 升压转换器。 我们将尽力找出根本原因。

    如果不是12V、电路的输出电压是多少? 是否在每个系统板中都能找到该行为?  

    还可以分享原理图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在通用板上连接此 IC。 无论连接的反馈电阻器是什么、输出都是恒定的4.5V;在所示的数据表中、将 FB 引脚连接到输入以获得12V 输出、但在这种情况下、它也提供4.5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我不太了解如何连接通用板上的 IC。 您能否分享该电路的图像?  集成升压器件需要良好的布局才能正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 下图所示的测试设置。 根据上图进行的所有连接均可获得28v 输出、但无法正常工作。 然后进行连接以提供12 v 输出、它也无法相应地工作。 电感器值中的容差可能会影响输出电压。 是否要求电感器的值精确为10uH?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    不需要精确的10uH 电感器。 请在靠近 IC 的布局中使用外部组件、例如输入电容器、输出电容器、电感器和反馈电阻器。 该器件无法在如此长的导线下正常运行。  

    您也可以应用 EVM 作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我关闭了这个帖子、因为我认为您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可