This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:lm5113

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5113, CSD18543Q3A, CSD19538Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832892/lm5113-lm5113

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: CSD19538Q2CSD18543Q3ACSD

我们正在开发使用 LM5113和 EPC2035 FET 的产品。  我们刚刚组装了我们的第一块电路板、组装公司告诉我们、EPC2035凸点裸片组装非常困难、必须手动组装。  我们的空间有限、但我们确实有足够的空间切换到稍大的封装、例如 SC70、74、75、89或96。  您能不能推荐采用这些封装之一的 FET 来与 LM5113配合使用。  我们的最大电压为18V、最大电流约为1.5A。

 谢谢、

 Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您深入了解 LM5113、

    GaN FET 具有非常低的电感无引线封装、需要裸片级连接才能实现高频性能。 EPC 是推荐的 GaN 供应商、但它们采用 WCSP 封装。 如果能够将较大的 FET 与引线配合使用、则您可能能够权衡一些高速性能、并放弃使用5V 逻辑电平 CSD FET、例如 csd19538q2或 csd18543q3a。 由于这些 FET 是一个 MOSFET、因此可以更轻松地进行组装和更稳健地运行、同时仍能实现高速性能。

    请告诉我、这是否有助于您找到 FET、或者您需要进一步的帮助并需要特定的 GaN FET。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忽略了提及我们以4MHz 运行 LM5113的情况。    应该是 csd19538q2或 csd18543q3a。 在4MHz 下工作正常?

    谢谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢后续行动、

    这些 FET 可在4MHz 及更高频率下工作。 它们具有与 GaN FET 类似的小栅极电荷以及类似的 Rdson。 如果您有任何其他问题、请告诉我、如果您需要对 LM5113和 CSD FET 进行重新评估、也请告诉我。

    谢谢、