This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61099:WEBENCH®︎电源设计器推荐的输出电容器

Guru**** 2391845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857235/webench-tools-tps61099-suggested-output-capacitor-from-webench-power-designer

器件型号:TPS61099

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

客户使用 WEBENCHRegistered电源设计器对 TPS61099进行了仿真:

2.0V–2.8V (标称值2.2V)的输入电压
输出电压为3.1V
最大输出电流= 20mA


​​TI WebBench 电源设计器针对输出电容 Cout 建议高达3.3μF μ F 的值。
但是、在 TPS61099的数据表中、第9.2.1.1.5节提到输出电容 Cout 的最小值为20μF μ F。

输出电流比20mA 高得多时是否仅需20uF?
您能否确认这一假设、他们能否将20mA 输出电容值大幅小于20uF?

提前感谢!
此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    在这种应用条件下、输出电容的额定值可以为10uF、陶瓷电容的有效电容偏置效应大约为5uF