This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:校准后、Vbat 高于或等于 VSYS

Guru**** 2924480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832514/bq40z60-after-calibration-vbat-is-above-or-equal-to-vsys

器件型号:BQ40Z60

您好!

当我测量 Vbat 和 VSYS 进行校准时、两者之间的差异始终很小、但顺序错误。 VBAT > VSYS

即 Vbat = 14520mV  、VSYS = 14510mV  

哪种 erreur 可以产生这种结果?  (进程、硬件、固件? 其他?)

最好

Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    请在禁用 FET 的情况下进行电压校准。 同时读取电池上的电压并输入它、而不是引脚电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    你让我很困惑。

    在禁用 FET 的情况下进行电压校准。 好的

    读取电池上的电压并将其输入正常

    但我不理解"而不是引脚电压"。

    您是否谈到电池1测量? 或施加的电池组电压,或其它?

    此致

    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    我打算在 Tab 而不是 IC 引脚上测量电池电压。