This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:芯片持续油炸

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853545/tps61175-chip-keeps-frying

器件型号:TPS61175

你(们)好。

我使用此芯片设计了一个简单的升压转换器板。 我的板从15V 升压到24V、然后将24V 用于光耦合器、光耦合器由 Beagle Bone 的输入控制、以打开和关闭电磁阀。 该委员会在过去几周内一直在正常工作,但突然停止工作。 这可能是许多变量,其中一个变量是我们从台式电源切换到电池(这一个变量确切地说是 :https://www.rrc-ps.com/fileadmin/Dokumente/Data-Sheets/DS_RRC2054.pdf )。 我希望这个芯 片的专家能够查看我的原理图和 PCB 布局、看看是否有一些可能会对芯片造成损害的东西、而我没有想到。 谢谢!  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brittany、

    提供有关升压转换器设计要求(最小最大输入电压、所需输出电流...)的更多详细信息可能会有所帮助。

    另请提供 L1和 D1器件型号。

    我在原理图中看到、您选择的 C4额定电压为6.3V、这肯定不足以处理15V 输入电压。 50V 电容器将是可以的。 您可能还需要添加额外的输入电容来处理电池的瞬态。

    此致、

    Abdu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdu、感谢您的快速回复。 当然! 我们使用的电池实际上不知道最小值和最大值、因为数据表中没有说明(我在上一个帖子中将链接连接到电池)、我猜它的范围是13-17V。 系统所需的输出电流约为0.5A、我计算了芯片可提供高达1.5A 输出的所有无源组件。 我不确定您在哪里看到 C4的额定电压为6.3V、实际上是25V。 L1为 MSS1038-153MLC、二极管为 MBRA340T3G。 我还在附上 BOM 的图片、仅供参考。 感谢你的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brittany、

    我是该部分的 AE。

    当输入为电源时、它是15V、对吧? 在切换至电池之前、 请测试电池电压以确保电池电压不会过高或过低。

    一个问题、您是如何切换电源和电池的? 在线开关或禁用 TPS61175、然后再次启用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!

    我希望听到您的声音(我不知道如何在未在主题帖上发帖的情况下与您联系)。

    当您说测试电池电压时、是否意味着确保它不超过18V 输入? 为什么最小值会成为一个问题、因为电池绝不会低于2.9V。

    此外、我是如何切换电源的、这意味着什么? 如果您询问如何打开和关闭电源、我们只使用了标准 SPST 开关、 并将其连接到直流电源插孔。

    最后一个问题:您认为我没有在 MOSFET 光耦合器周围添加任何反激式二极管会导致芯片炸吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、您需要检查电池电压以确保其不会过高或过低。 如果电池电压过低、输入电流(电感器电流)将非常高、如果电感器的额定电流不够、则可能会饱和。

    我需要知道您将电源切换到电池的顺序:关闭电源、然后通过 SPST 向右添加电池电压? 您是否在 SPST 之后添加了任何电感器或电容器? 开关 SPST 期间的高电压尖峰也可能损坏 IC。   请绘制电源、SPST 位置、电池的方框图。 以及电源、电池、SPST 的开/关序列。

    我还需要知道 IC 损坏的确切时刻? 我想这是在电池电压增加时发生的。  但需要您确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您能告诉我 TPS61175的哪个引脚 损坏了吗? VIN 引脚? 使能引脚还是 SW 引脚? 您可以测试从引脚到 GND 的阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、这里是开关和电池电源如何连接到电路的图片。 除了提升 tp261175所需的条件之外、我没有添加任何内容。 来回答您的另一个问题。 这对我来说很难回答。 当我刚刚设计电路板、然后被一个对等器件告知电路板停止工作。 因此、我不知道确切的操作顺序。 有人告诉我、他们从电路板上运行电磁阀几个小时、然后关闭所有东西、然后重新打开东西、什么都没有发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试引脚的阻抗会显示什么? 通过测试引脚的阻抗、我应该看到什么?

    当我查看 SW 引脚时、它的运行方式似乎没有达到预期  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请将 IC 焊接在 PCB 上,然后测试 SW (+)和 GND (-)之间的阻抗,以及 Vin(+)和 GND、EN 和 GND 之间的阻抗。 从 GND 到每个引脚都有一个反向并联二极管、因此、请在测试期间将 GND 设置为-、以确保测试准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    再说一次、一旦我测试阻抗、我应该看到什么? (我也是一个女人,哈哈)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的女士:

    通常情况下,它应该是高阻抗,阻抗应该大于10k 欧姆,类似于100k 欧姆或更高。 如果您发现它小于1K 低阻抗、则该引脚会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的解释! 对于 TPS61175、这是通用还是特定于 IC 芯片的一般经验法则、即引脚的阻抗应较高?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的女士:

    这是一条经验法则。 如果阻抗低于1k、则必须损坏引脚。 您是否已经测试了阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我刚才测量了引脚。 SW 和 GND 之间的阻抗为754 Ω Vin 和 GND 之间的阻抗为1.6千欧、EN 和 GND 之间的阻抗为54欧姆。 您是否想再次查看我的原理图和布局以了解导致芯片炸的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比较工作芯片上的阻抗和损坏芯片后、EN 引脚似乎损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的女士:

    感谢您的比较。

    是的、EN 引脚损坏。 但 SW 到 GND 和 Vin 到 GND 的阻抗也很低。

    我认为电源开关期间的电压尖峰(高 dv/dt)会导致损坏。 EN 引脚可能会因极高的 dv/dt 而损坏。

    在尽可能靠近 EN 引脚的位置添加一个0.1uF 陶瓷电容器有助于解决该问题。  如果可能、请在 EN 引脚上添加一个1k 欧姆和0.1uF 电容。 1k Ω 电阻器还有助于降低 dv/dt。

    为什么 SW 到 GND 阻抗如此低、这是板载测试还是您已将 IC 从板上移除? 您是否从 SW 到 GND 进行了测试。 (注意:GND 到 SW 的结果可能不同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    如果我使用工作台电源、为什么会出现电压尖峰、这毫无意义。

    此外、在全新的芯片上、SW 和 VIN 的阻抗值完全相同、因此需要知道这些阻抗值很低(所有器件都在电路板外进行了测试)。 我还不明白 GND 到 SW 与 SW 到 GND 之间的区别  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的女士:

    从 GND 到 SW 有一个反并联二极管。  如果从 GND 到 SW 进行测试、则阻抗不会太高。 而如果从 SW 到 GND 进行测试、则阻抗会更高。