This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:设置和投入生产的材料

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1, BQMTESTER, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831831/bq34110-setup-and-going-to-production-material

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQMTESTERBQSTUDIO

您是否有任何用于 bq34110的材料投入生产?

请告诉我我们应该为正确的器件运行设置的最小参数。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    我们没有任何用于 bq34110的生产材料。 但是、该过程与 slua665中的另一个 bq34z100-G1中的过程相同、  

    。 但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT-SAN、

    感谢你的答复。

    在本材料中、.DFI 或.ROM 文件和 bqMtester 用于器件编程。

    但是、我认为我们可以使用 bqstudio 和 DFFS 文件、而不是这些文件。 对吗?

    请 告诉我我们应该为正确的器件操作设置的最小参数项。
    在 bqStudio"Project"选项卡中、只需要锥形电流和终止电压。

    我认为还应该设置其他参数、设计容量、设计电压等。 bq34110是否不需要这些功能?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    我认为、其他参数也应该像您所说的那样设置在监测计上。 您可以使用 bqstudio 并刷写.srec 文件。 bqstudio 上的 FW 选项卡应允许您导出监测计的.srec 文件。 我在这里看不到监测计支持的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT-SAN、

    您是否具有客户应设置的最低要求参数?

    我认为.srec 文件仅与 bqstudio 搭配使用。 我认为我们不能在客户的大规模生产过程中使用它。

    我们想知道 在客户大规模生产过程中设置器件数据闪存的方法。

    由于 bq34110EVM 用户指南 P.12中有关于黄金映像的描述、我认为我们可以从 bqstudio 黄金映像屏幕中导出 srec、bqfs 和 dffs 文件。

    我们在客户大规模生产过程中使用此 bqfs 或 dffs 文件对器件设置进行编程、对吧?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    是的、你是对的。 您可以使用 bqfs 或 dffs 进行大规模生产。 如果您不更改 FW、则只需导入 dffs 文件、因为它是包含读/写指令的十六进制文件。 有关  帮助、请参阅监测计通信 www.ti.com/.../universalsearch.tsp