This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53211:原理图审阅

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831924/tps53211-schematic-review

器件型号:TPS53211

大家好、

 您能为 TPS53211的原理图审阅提供帮助吗?  

谢谢你。

e2e.ti.com/.../TPS53211A_5F00_0821.tif

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chentsu、

    我已通知应用支持工程师。  他在周一之前不在办公室。  他将在下周审查您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2019年8月23日

    TPS53211原理图审阅

     

    如何计算 R1021、R1025和 C1916、C1914、C1917?

    这些值似乎与设计不匹配。 通常、R1021电阻值小于 R1022电阻值。

     您可以使用数据表中的公式和以下应用手册来计算该值。

    关闭环路

    http://www.ti.com/lit/an/slva301/slva301.pdf

    从原理图中可以看出、转换器将是如何布局的。  直流/直流的布局很重要、请通读 PCB 布局技术以了解最佳实践。

    http://www.ti.com/lit/an/slva963/slva963.pdf

     

     C1902更改为4.7uF 10V X5R

    C1902接地焊盘应连接到53211的引脚15

     

    将 C1901更改为2.2uF/10V X5R

    C1902接地焊盘应连接到53211的引脚15

    添加与 C1900自举电容器串联的零欧姆电阻

     将 C1913从0.22uF 更改为0.12uF、因为电感为1.5uH、电阻为1.6m Ω

     

    此致、

    David