This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2665:引脚兼容的替代产品

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2765, LM2681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869075/lm2665-pin-compatible-alternative

器件型号:LM2665
主题中讨论的其他器件:LM2765LM2681

团队、

我的客户希望在当前设计中添加 LM2665M6X/NOPB 的第二个替代产品。 在这种情况下、我们将再次寻找自己。 那么、问题是-我们是否有一个引脚兼容的器件替代产品、或者不需要对电路板进行重大更改的器件?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    支持此设备的专家已不在办公室。 他将于1月6日的一周内回来。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    据我所知、引脚对引脚兼容的器件是 LM2681或 LM2765、但其最大负载为20mA。  如果这是可以的、则可以将其视为第二个来源。 否则、我看不到其他候选人。

    谢谢、

    Youhao