This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936-Q1:当输入/输出电压相似时、询问电流波形

Guru**** 2516620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936-Q1, PMP20660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868614/lm34936-q1-inquiry-about-current-waveform-when-input-output-voltage-is-similar

器件型号:LM34936-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP20660

你(们)好

我们使用 LM34936-Q1为 CC/CV 构建了电池充电器电路。

当输入和输出电压相似时、我注意到电流波形的一个奇怪部分。

  • 波形时的情况
    • 输入电压:12.5~13.5V
    • 输出电压:13.5V
    • 波形

  • 放大时的噪声

如上所示、输出三种类型的波形。

问题

  1. 请解释上述波形。
  2. 您能改进这些波形吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    支持此器件的专家已外出。 他们将在下周回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    原理图 S1的位置是什么?  是否施加负载?  您的电路似乎不稳定。  上面波形的 CH2和 CH3是什么?  

    此外、您是否可以将 C15增大到4.7nF 和10nF 之间的值、包括这两者、并查看是否有任何改进?  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi