This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 变压器参数设计问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868334/tps23753a-tps23753a-transformer-parameter-design-problem

器件型号:TPS23753A

 您好、先生、

  我想使用 TPS23753A 制作 PoE 模块、功率为12W (12V、1A)、请帮助我提供变压器的参数(匝数比、振荡电压)、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此设计 :http://www.ti.com/tool/PMP8803

    使用 TPS23753A 时为12V/1A。

    如果您的问题得到了解答、请将此主题标记为已解决。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

      您是否有关于变压器( 振荡电压、匝数比)的更详细的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表可在线获取:

    此致、

    Michael Pahl